Consulter la FAQ

Quelle est la référence du cordon d'extension de bus TM3 pour les contôleurs M221, M241 et M251?

Date de publication : 21 avril 2020

Les modules TM3 émetteur et récepteur permettent d’augmenter de 7 à 14 le nombre de modules d’extension TM3 connectables sur un contrôleur logique M221, M241 ou M251. Il est possible de déporter les modules d’extension Modicon TM3 jusqu’à 5 m.
Les modules émetteur TM3XTRA1 et récepteur TM3XREC1 sont physiquement reliés par un câble blindé Cat 5E, F/UT. Les références sont les suivantes :






 

 


 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.