Mon câble TSXCUSB485 n'est pas reconnu par mon PC sous windows 7 64 bits sous XPmode. Que faire?
Le convertisseur TSXCUSB485 est bien reconnu sous le système d'exploitation Windows 7 (W7 64 bits) mais pas sous la machine virtuelle XP Mode. De plus lors de la tentative de liaison du câble sous XPMode, un message d'erreur apparaît demandant une connexion sur un autre port USB et ou le redémarrage du poste :
"Impossible de connecter le périphérique USB. Vous pouvez connecter le périphérique USB à un autre port USB ou redémarrer l'ordinateur virtuel, puis réessayer".
Dans ce cas, il convient au préalable de vérifier que XP Mode est compatible USB3 ou non.
Pour cela, il est nécessaire d'accéder au BIOS de la machine réelle Windows 7 et le cas échéant de désactiver USB3 pour rester en USB2. Dans la plupart des cas il est ensuite possible de lier le câble USB sous XP Mode.
Note 1 : L'accès au BIOS du système d'exploitation s'effectue par un raccourci clavier (type F1, F2, F12 ou autre) lors du démarrage du PC. Le raccourci clavier dépend de la carte mère de votre PC.
Note 2 : PL7 PRO (ou PL7 MICRO, ou PL7 JUNIOR) V4.5 SP5 n'est pas compatible sous Windows 7 64 bits, il faut donc l'installer sur une machine virtuelle de type XP MODE et faire en sorte que le câble de connexion du PC avec l'automate soit reconnu et validé par la machine virtuelle.