Sous SoMachine Basic, comment diagnostiquer une voie analogique d'un module TM3?
Le contrôleur M221 sous SoMachineBasic a des bits de mots de diagnostiques pour analyser les entrées et les sorties des modules analogiques TM3.
Ces bits de mots sont :
- Pour une entrée : %IWSi,j
- Pour une sortie : %QWSi,j
où i est le numéro de l'emplacement du module (i=0 si l'entrée est sur la base du module)
j est le numéro de la voie sur le module
Exemple : %IWS1,2 est le bit de la carte d'entrée analogique à l'emplacement 1 et de la voie 2
Signification des mots %IWS et %QWS :
Pour les entrées :
0 : Fonctionnement normal
1 : Conversion en cours
2 : Initialisation
3 : Module avec une entrée non raccordée
4 : Erreur Hardware ou erreur de l'alimentation externe
5 : Dépassement limite haute
6 : Dépassement limite basse
7 : Erreur de mémoire interne
autres valeurs : non définies
Pour les Sorties :
0 : Fonctionnement normal
1 : Non définie
2 : Initialisation
3 : Module avec une sortie non câblée
4 : Erreur Hardware ou erreur de l'alimentation externe
5 : Non définie
6 : Non définie
7 : Erreur de mémoire interne
autres valeurs : non définies
Note :
Si le programme est issu d'une conversion d'un programme Twido, il faudra faire des modifications dans le programme, le M221 ne gérant pas les mots système %SW80 à SW87.
Ces bits de mots sont :
- Pour une entrée : %IWSi,j
- Pour une sortie : %QWSi,j
où i est le numéro de l'emplacement du module (i=0 si l'entrée est sur la base du module)
j est le numéro de la voie sur le module
Exemple : %IWS1,2 est le bit de la carte d'entrée analogique à l'emplacement 1 et de la voie 2
Signification des mots %IWS et %QWS :
Pour les entrées :
0 : Fonctionnement normal
1 : Conversion en cours
2 : Initialisation
3 : Module avec une entrée non raccordée
4 : Erreur Hardware ou erreur de l'alimentation externe
5 : Dépassement limite haute
6 : Dépassement limite basse
7 : Erreur de mémoire interne
autres valeurs : non définies
Pour les Sorties :
0 : Fonctionnement normal
1 : Non définie
2 : Initialisation
3 : Module avec une sortie non câblée
4 : Erreur Hardware ou erreur de l'alimentation externe
5 : Non définie
6 : Non définie
7 : Erreur de mémoire interne
autres valeurs : non définies
Note :
Si le programme est issu d'une conversion d'un programme Twido, il faudra faire des modifications dans le programme, le M221 ne gérant pas les mots système %SW80 à SW87.