Consulter la FAQ

Comment savoir quelle est la version de SoMachine installée sur le PC ? Comment savoir si le Service Pack SP1 de la V4.1 est installé ?

Date de publication : 18 février 2019

Ou après une mise à jour de SoMachine, comment savoir si elle a bien été installée ?

Sous Windows XP :
  • Aller dans "Panneau de configuration" , puis dans "Ajout/suppression de programmes".
  • Penser à cocher  "Afficher les mises à jour" si ce n'est pas coché par défaut.
  • Faire dérouler tous les programmes installés jusqu'à SoMachine :
                Pour SoMachine V3.1 (SoMchine), on voit en sous-menu le service Pack installé
                Pour SoMachine V4.1 (SoMachine Software), on ne voit pas les services Pack installé, il faut cliquer 2 fois dessus puis selectionner "Cliquer ici pour obtenir des informations sur le support technique", on peut ainsi visualiser le numéro de la version (par exemple 41.14.0502)


Sous Windows 7 :
Pour une première approche, on peut aller voir le fichier "Lisez-moi" ou "Notes de publication" que l'on peut lire après avoir sélectionné le point d'interrogation (?) dans SoMachine Central ou à partir du "Centre d'aide"


Voici par exemple, la première page de la  "Note de publication" du SP1 de SoMachine V4.1


On voit bien la note du  SP1, par ailleurs la version du Build est indiquée (ici 14.12.12.03), ce numéro est également visible dans le "Configuration Manager" à partir du menu "Outils" sous "SoMachine Central".

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.