{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment activer (autoriser) l'accès aux écrans d'un IHM (HMI) via Vijeo Design'Air ?
Cette option s'active par l'intermédiaire du logiciel Vijeo Designer (option disponible à partir de Vijeo Designer V6.1 SP2)
Il faut au préalable avoir le fichier application (.VDZ) de l'IHM sur Vijeo Designer.
Ouvrir le fichier .VDZ de l'application,
- Aller dans la fenêtre "Inspecteur de propriétés" ( en cliquant sur "Cible1" puis clic droit "Propriétés" puis
- Aller dans le "Gestionnaire à distance" puis sélectionner "Activé" dans la case "Vijeo Design'Air".
- Générer le projet et transférer l'application dans l'IHM.

Vijeo

Note:
  • Si l'option "Détection de la cible" est désactivée, l'utilisateur peut accéder à la machine cible à l'aide de Vijeo Design'Air. Cependant, le client Vijeo Design'Air ne peut pas détecter la machine cible (le serveur) automatiquement.
L'utilisateur doit entrer manuellement l'adresse IP de la machine cible afin de se connecter à la machine cible à l'aide du client Vijeo Design'Air.
  • Si l'option "Détection de la cible" est activée, le client Vijeo Design'Air peut détecter la machine cible automatiquement et l'utilisateur peut accéder à la machine cible à partir du client Vijeo Design'Air.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: