Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
SoMachine basic : Comment configurer l'adresse IP du contrôleur M221 (à partir de SoMachine Basic V1.3) ?
Après avoir sélectionner le contrôleur M221 avec une connexion Ethernet (avec un « E » dans la référence)
1. Aller dans le menu «Configuration »
2. Sur la fenêtre de gauche, sélectionner « ETH1 »,la fenêtre de configuration de l’@ IP du contrôleur s’affiche.
3. Déclarer l’adresse IP du contrôleur, ainsi que l’@ du masque du sous-réseau (+ éventuellement @de la passerelle).
4. Cliquer sur « Appliquer » pour valider l’adresse IP du contrôleur.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: