Comment mettre en œuvre ou tester la liaison Modbus filaire entre un automate M221 et les variateurs de vitesse ATV12, ATV312 et ATV32 ?
Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester la liaison Modbus filaire entre un automate M221 et les variateurs de vitesse ATV12, ATV312 et ATV32 et ce, le plus simplement possible avec un minimum de programmation.
L'automate ATV320 remplace le variateur ATV32, son firmware étant semblable à celui-ci, cette fiche peut s'appliquer sans restriction.
Néanmoins un certain nombre de notions sont indispensables à bien connaître pour réaliser ce test.
La fiche jointe à ce dossier permet la compréhension de ces notions et aussi détaille comment réaliser l'application à partir de SoMachineBasic, atelier logiciel de l'automate M221.