Quel est le logiciel de programmation pour la carte Altivar ATV IMC Drive Controller pour ATV71 et ATV61 ?
L’Altivar ATV IMC Drive Controller prend en charge les langages de programmation CEI 61131-3 en utilisant le logiciel SoMachine. La référence de cette carte est la VW3A3521.
L’Altivar ATV IMC Drive Controller peut également utiliser :
- les E/S du variateur,
- la carte d’extension d’E/S (de base et étendues),
- la carte d’interface du codeur incrémental,
- les paramètres du variateur (vitesse, intensité, couple, etc.),
- le terminal déporté du variateur (utilisé comme IHM de l’application).