Comment fonctionne les blocs "voyant test" ZBZG156 et ZBZM156 ?
Fonction "Test Lampes"
La fonction Test Lampes permet de vérifier le bon fonctionnement d’un voyant lumineux à l’aide d’un bouton poussoir externe.
Principe de fonctionnement :
- Une tension est appliquée via un bouton poussoir.
- Cette tension alimente le voyant à travers une diode.
- Le sous-ensemble ZBZG156 (diode) permet cette fonction pour les blocs lumineux DEL alimentés en :
- AC/DC 12V
- AC/DC 24V
- AC/DC 24…120V
Limites d’utilisation :
- Avec les voyants ZB4BVG1 / ZB5AVG1 et ZB4BVM1 / ZB5AVM1 (voyants "Protected LED" 120V AC et 230V AC), le test ne génère qu’une impulsion lumineuse.
- Cela est dû à la présence d’un condensateur de couplage en entrée (et 2 diodes), qui limite la durée de l’allumage.
Solution recommandée :
- Pour un véritable test lampes avec ces voyants, il faut utiliser le sous-ensemble ZBZM156, équipé d’un bouton avec deux contacts, à la place du ZBZG156.
Publié pour: Schneider Electric France