Consulter la FAQ

Quelle la durée de vie (MTBF) d'un contrôleur M241 ou d'un contrôleur M251 ?

Date de publication : 14 mai 2020

On peut assimiler la durée de vie du contrôleur M241 ou M251 à sa valeur MTBF (temps moyen entre pannes).

Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF en années et en heures des 2 contrôleurs.



Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.