{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment mettre à jour le firmware d'un relais programmable Zelio avec le logiciel ZelioSoft ?


Pour transférer un programme issu de ZelioSoft vers un module Zelio Logic SR2 ou SR3, il est nécessaire que laversion de firmware de ce module soit compatible avec celle du logiciel de programmation ZelioSoft (V5.xx, V4.xx, V3.xx, V2.xx)

Il peut être intéressant avant toute programmation du module Zelio de charger le firmware correspondant au logiciel ZelioSoft. Pour ceci :
  • raccorder le câble SR2USB01 entre le module SR2/SR3 et le PC équipé de ZelioSoft; vérifier que la connexion est bien établie,
  • depuis ZelioSoft, cliquer sur le menu "Module ",
  • cliquer sur " Mettre à jour le FIRMWARE du module ",
  • suivre les étapes proposées par l'assistant d'installation.

Attention !

- le fait de mettre à jour un firmware de ZelioSoft vers un module Zelio SR2 ou SR3 écrase le programme résident,

- sauvegarder un programme résident oblige à utiliser la version de ZelioSoft compatible avec le firmware du module ( sauvegarder un programme zelio de firmware V2 oblige à utiliser ZelioSoft V2),

- si le firmware du module Zelio est supérieure ou égale à V4.04, seule ZelioSoft de version supérieure ou égale à V4.5 peut être utilisé.

Pour en savoir plus sur les compatibiltés ZelioSoft / modules SR2 et SR3, consulter la faq suivante :
Quel est la compatibilité entre les firmwares des relais programmables Zelio de références SR2, SR3 et le logiciel ZelioSoft ?

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus