Consulter la FAQ

Quelle est la puissance nécessaire pour alimenter le contrôle de l’ATS22?

Date de publication : 30 mai 2018

 Les puissances nécessaires pour alimenter les commandes du démarreur ATS22 via ses bornes CL1 et CL2 sont détaillées dans le tableau suivant :
 


Quelques exemples en fonction des calibres :

  •  ATS22D17 à ATS22C17, la puissance nécessaire est de 20W,
     
  •  ATS22C21 à ATS22C41, la puissance nécessaire est de 54W,
     
  •  ATS22C48 à ATS22C59, la puissance nécessaire est de 74W.
 

 
Cas particuliers pour les altistarts de calibre :

  •  ATS22D17 à ATS22D47 équipés d’un kit de ventilation optionnelle dont les références sont ci-dessous, la puissance nécessaire est de 34W,
     
  •  ATS22D62 aux ATS22C17 équipés d’un kit de ventilation optionnelle dont les références sont ci-dessous, la puissance nécessaire est de 40W
 

 



 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.