Comment alimenter la commande du variateur ATV320 indépendamment du circuit puissance une source externe afin de laisser la carte contrôle alimentée en absence de l'alimentation puissance ?
Par l'utilisation d'une source de tension externe, il est possible d'alimenter la partie contrôle du variateur ATV320 (idem ATV32) indépendamment du circuit puissance.
Deux possibilités sont offertes :
Attention !
Deux possibilités sont offertes :
- utilisation de la borne P24 (voisine de l'entrée STO) et de la borne COM,
- utilisation de la borne +24 (voisine des entrées LI) et de la borne COM, mais dans cette dernière configuration, le switch SW1 doit rester sur la position "SOURCE".
Attention !
- s'il est nécessaire d'alimenter les entrées LIx avec une alimentation externe, donc de positionner le commutateur SW1 sur SINK EXT ou SINK INT, l'unique possibilité sera d'utiliser les bornes P24 et COM de la carte contrôle,
- il est nécessaire de laisser le shunt entre les bornes P24 et STO même en cas d'alimentation de la carte contrôle via la borne P24 sinon le variateur détectera une fonction sécurité, affichera alors "STO" et n'alimentera plus le moteur.