Consulter la FAQ

Quels sont les paramètres de connexion en modbus série du Lexium 32 ?

Date de publication : 14 mai 2020


La prise native RJ45 des variateurs Lexium 32 habituellement dévolue à sa configuration (via SoMove) est utilisable pour de la communication inter-machine Modbus filaire RS485.

Cette connexion n'est pas très performante mais elle peut suffire à la liaison avec un HMI (terminal de dialogue) pour la surveillance de variables d'exploitation ou de maintenance.

Par défaut ou en réglage usine, les produits de marque Schneider sont pour la plupart configurés en Modbus de la façon suivante :
  • vitesse : 19200 Bds,
  • bit d’arrêt : 1,
  • parité : paire,
  • mode RTU : 8 bits,
  • adresse Modbus : 1.

Seuls les paramètres vitesse et adresse sont modifiables dans les variateurs Lexium32, pour accéder à ceux-ci via le logiciel SoMove
  • liste des paramètres ==> Communication ==> Modbus RTU ==>  Mbadress = adresse Mobbus souhaitée,
  • liste des paramètres ==> Communication ==> Modbus RTU ==>  Mbbaud = débit souhaité.

 Il est ensuite nécessaire de déclarer le port modbus natif du variateur comme port de contrôle, pour accéder via SoMove :
  • onglet Variateurs ==> Menu SIMPLY START ==> CONFIGURATION DE BASE ==> DEVcmdinterf = Fieldbus
 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.