Consulter la FAQ

Quelle est la démarche à suivre pour envoyer/recevoir des SMS à partir d'un module Zelio logique ?

Date de publication : 20 juin 2018


Pour pouvoir recevoir et/ou envoyer des messages SMS à une station distante équipée d'un module Zelio Logique, il est nécessaire de disposer : 

Matériel 
  • un module Zelio logique du type SR*B*****,
  • l'interface de communication SR2COM01,
  • le modem GSM SR2MOD02,
  • le logiciel ZelioSoft 4.3 minimum,
  • le câble SR2USB01 ou SR2CBL01,
  • une alimentation ABL8MEM24012,
  • un téléphone portable pouvant recevoir et envoyer des messages,
  • une carte SIM pour le modem GSM.

Programme 
  • créer un nouveau programme,
  • rajouter l'extension : SR2COM01,
  • dans la fenêtre de programmation, il faut créer l'annuaire des stations distantes (qui contiendra le numéro de téléphone de la puce du modem GSM qui sera relié au module Zelio Logique), 
  • ensuite créer l'annuaire des destinataires (numéros de téléphone qui vont recevoir les messages et/ou alarmes).
 

Il est possible d'autoriser chaque destinataire à pouvoir modifier des paramètre ou alors juste recevoir des alarmes.

Le message est sous forme de texte à 4 lignes. 

Pour un support détaillé sur la configuration, consulter le site xsl (Services en Ligne) de Schneider.

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.