En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment augmenter au delà de 50Hz la fréquence maximale de rotation d'un moteur à partir d'un variateur ATV212 ?


Pour que le moteur puisse fonctionner à plus de 50 Hz, il est nécessaire d'ajuster plusieurs paramètres du variateur ATV212 :

  • Paramètre FH : Fréquence de sortie maximale du variateur. A régler entre 30 et 200 Hz ; réglage usine 50 Hz.
    Menu F… ==> FH = valeur souhaitée.
  • Paramètre UL : Limite haute de fréquence qui peut être commandé au variateur par le canal de consigne de vitesse local ou à distance. A régler entre 0,5 Hz et FH. Réglage usine : 50Hz
    Menu AUF ==> UL = valeur souhaitée.
  • Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIA, alors il est nécessaire d'ajuster le paramètre F204 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F203)
    Menu F... ==> F204 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique).
  • Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIB, alors il est nécessaire d'ajuster le paramètre F213 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F212)
    Menu F... ==> F213 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique).
Important
Il est nécessaire de valider auprès de son fabriquant si le moteur est capable de supporter mécaniquement des vitesses supérieures à 50 Hz.

Schneider Electric France

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies