{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment changer l'adresse IP d'un PC sous Windows Seven (W7) ?

Il est parfois nécessaire de changer l'adresse IP de son PC pour pouvoir se connecter sur le même réseau Ethernet que d'autres équipements connectés.
Pour changer l'adresse IP du PC sous Windows Seven W7 :
- Aller dans le menu Démarrer représenté par l'icône
- Sélectionner "Panneau de configuration" :



- Dans la fenêtre "Panneau de configuration", sélectionner "Réseau et Internet" :


-  Puis, sélectionner "Centre de Réseau et Partage" :


- Ensuite, sélectionner "Modifier les paramètres de la carte" :



- Sélectionner ensuite "Connexion au réseau local" :


- Dans la fenêtre "Propriétés de Connexion au réseau local", faire un double-clic sur "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" :



- Et enfin changer l'adresse IP du PC, en sélectionnant "Obtenir l'adresse IP suivante :" et en indiquant l'adresse IP désirée (ne pas oublier le Masque de sous-réseau et la Passerelle par défaut) :



- Valider en sélectionnant le bouton "OK".

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus