Consulter la FAQ

Comment mettre en oeuvre ou tester la liaison CanOpen entre un contrôleur M340 et un variateur ATV32 ou ATV320 sans programmation ?

Date de publication : 27 avril 2020

Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester la liaison CanOpen entre un automate M340 et le variateur de vitesse ATV32 sans programmation.

Néanmoins un certain nombre de notions sont indispensables à bien connaître pour réaliser ce test.

La fiche jointe à ce dossier permet la compréhension de ces notions et aussi détaille comment réaliser l'application à partir de Unity, atelier logiciel de l'automate M340.

Le variateur ATV320 remplace le variateur ATV32 aussi bien du point vue réglage du variateur lui-même que façon de programmer les échanges à partir de l'automate M340.
 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.