Consulter la FAQ

SoMachine BASIC ( via SoMachine V4.1) : Comment établir une communication en ModBus TCP entre un M221 et un IHM HMISTU (sans les symboles) ?

Date de publication : 17 juin 2020

Vous trouverez ci-joint le fichier expliquant comment établir une communication en ModBus TCP entre un M221 et un IHM HMISTU (ou un autre HMI ) :
  • Démarrage de SoMachine V4.1 et création du projet.
  • Programmation sous SoMachine Basic (lancé à partir de SoMachine V4.1).
  • VijeoDesigner (V6.2) : Communication entre un M221 et le HMISTU.
  • VijeoDesigner (V6.2) : Création d'une interface graphique (commutateur à lampe, voyant, afficheur numérique, bouton pour changer de page).
  • Etablir une communication ModBus TCP entre un M221 et le HMISTU.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.