En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer l'adresse IP de l'IHM sous Vijeo Designer V6.2 ?

Pour configurer l'adresse IP d'une Interface Homme Machine  (IHM) sous Vijeo Designer V6.2, il faut d'abord sélectionner sélectionner l’IHM de votre choix (exemple un HMISTU855) puis :
1. Dans la fenêtre « Navigateur », cliquer 2 fois sur « Cible1 » ou faire clic droit « Propriétés »  pour ouvrir la fenêtre « Cible1 »
2. Sélectionner « Réseau » dans la fenêtre « Cible1 – Cible1 »
3. Cliquer sur le bouton correspondant à Configuration réseau  ( Config réseau ), une fenêtre « Configuration réseau »  s’ouvre .
4. Dans la fenêtre « Configuration réseau », renseigner l’adresse IP de l’IHM dans la zone « Adresse IP  », ainsi que l’@IP du Masque de sous -réseau  (+éventuellement l’@ de la passerelle).
5. Valider l’@IP en appuyant sur le OK,  l’@IP se reporte sur la page Réseau à  « Ethernet 1 Adresse IP » (5B)
Vijeo

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: