Comment afficher le même groupe d'alarmes ou d'événements sur plusieurs cibles depuis Vijeo Designer V6.2 ?
Dans Vijeo Designer, il possible de partager un ou plusieurs mêmes groupes d'alarmes ou d'événements, pour cela :
- Créer toutes les cibles concernées dans le même projet Vijeo Designer.
- Dans les propriétés de chaque cible (clic droit puis "Propriétés"), dans la fenêtre "Inspecteur de propriétés" activer le "Partage de données"
- Créer le groupe d'alarmes et d'événements sur la cible 1 (GroupAlarmes1)
- Dans les propriétés du groupe d'alarmes et d'événements, activer le partage en "Lecture seule" ou "Lecture/Ecriture" :
- Dans la cible 2, créer une "Nouvelle catégorie distante" (par un clic droit sur "Alarmes et événements") :
- Dans la fenêtre "Paramètres de catégorie distante", sélectionner le groupe disponible puis sélectionner "Ajouter tout >>", le groupe sélectionné change de fenêtre :