SOMACHINE : Comment piloter un ATV32 via un M251 en I/O scanning ?
Vous trouverez ci-joint le fichier expliquant comment piloter un ATV32 via un M251 en IO scanning :
1. Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en Modbus TCP en utilisant PLCOpen
2. Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en Modbus TCP par adressage direct
1. Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en Modbus TCP en utilisant PLCOpen
- Configuration de la communication ModBus TCP de l'ATV via SoMove
- Connexion à l’ATV32
- Configuration IP de l’ATV32
- Configuration du maître
- Configuration communication
- Redémarrage ATV
- Démarrage de SoMachine et création du projet
- Création nouveau projet
- Création projet vide
- Ajouter un équipement
- Ajouter le contrôleur souhaité
- Configuration SoMachine pour gestion ATV via PLCOpen
- Ajout d’un appareil Modbus TCP
- Ajout de l’ATV32
- Configuration IP esclave
- Configuration IP du M251
- Programmation PLCOpen
- Ajout d’un POU en Ladder
- Appel d’un POU dans la tâche MAST 1
- Appel d’un POU dans la tâche MAST 2
- Zone de déclaration
- Programmation
- Bloc MC_Reset 1
- Bloc MC_Reset 2
- Bloc MC_Reset : Axis
- Bloc MC_Reset
- Insérer un nouveau réseau
- Autres blocs PLCOpen 1
- Autres blocs PLCOpen 2
- Autres blocs PLCOpen 3
2. Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en Modbus TCP par adressage direct
- Configuration IP du M251
- Ajout d’un appareil Modbus TCP
- Ajout Esclave Modbus TCP générique
- Configuration IP esclave
- Configuration voie Modbus TCP 1
- Configuration voie Modbus TCP 2
- Accès aux entrées/sorties 1
- Accès aux entrées/sorties 2
- Ajout d’une surveillance
- Ajouter une variable à la surveillance