{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est ce que les disjoncteurs GB2 peuvent protéger l'amont de circuit électrique à courant continu ?

Les disjoncteurs type GB2 peuvent être utilisés pour protéger l’amont de circuit électrique à courant continu à la condition que les tensions de circuit ne soient que de 24 VDC ou 48 VDC.

Les Pouvoirs de Coupure Icu sont alors limités à :

  • 1,5 kA pour une tension de circuit de 24 VDC,

  • 1 kA pour une tension de circuit de 48 VDC.


Le courant d’emploi est limité à 8A lors de l’utilisation de circuit 48VDC alors que le courant d’emploi des circuits 24VDC est identique à celui des circuits alternatifs, soit un maximum de 20A.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme:
Tesys GB2
En savoir plus
Gamme:
Tesys GB2