{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible de remplacer un module Preventa XPSAT5110 par le module XPSATE5110 ?


Le module Preventa de référence XPSAT5110 n'est plus commercialisé, il est remplacé par le module de référence XPSATE5110.

Mais ces 2 références n'ont pas le même nombre de contact, en effet, le module XPSAT5110 dispose d'un contact supplémentaire par rapport au module XPSATE5110.

De ce fait, pour un remplacement dans une installation existante, ce contact manquant peut poser problème pour installer le nouveau produit en lieu et place.

Pour y remédier, une solution consiste à rajouter une extension type XPSECME5131P.

Le câblage à respecter est décrit ci-après :


:


Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus