{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Est-il possible d'utiliser des détecteurs inductifs pour détecter ds pièces en INOX ?

Dans la pratique, les pièces à détecter sont généralement en acier sauf par exemple dans les industries agro-alimentaires, chimiques, pharmaceutiques ou l’inox prédomine.

Les portées de travail nominales cataloguées des détecteurs inductifs tiennent compte des caractéristiques de l’acier, hors les portées de ces détecteurs varient suivant le métal à détecter par exemple l’inox.

Pour connaître la portée du détecteur inductif par rapport à un objet à détecter non acier, il est nécessaire d’appliquer un coefficient de correction ‘’ Km ‘’.

La valeur de ce coefficient varie par rapport à la matière de l’objet. Toutes les valeurs de ce coefficient appliquées aux différents matériaux à détecter sont recensés dans le graphique ci-joint :


Km




Exemple d’utilisation de ce tableau
Soit à déterminer la portée de travail d’un détecteur de portée nominale : Sn = 15mm qui doit détecter une pièce en INOX 304
La portée de travail sera : Sa= Sn x Km = 15 x 0.3 = 4.5 mm

Remarque importante
L’utilisation d’un capteur inductif pour détecteur un objet en INOX 304 diminue considérablement sa portée.

Solution
Elle consiste en l’utilisation de la gamme '' FULL METAL'' XS9. Grâce à la technologie '' Factor 1'', cette gamme permet de détecter tous types d’objets métalliques à la même distance.

Schneider Electric France