Consulter la FAQ

Comment mettre en oeuvre l'horodatage d'événements d'un automate avec une tâche évènementielle sous Unity Pro ?

Date de publication : 15 mai 2020

Le point d'entrée/sortie à horodater est défini comme une interruption d'événement sous Unity Pro.
La mise en oeuvre est la suivante : 

 Etape Action
1  Associer une entrée/sortie à une section de la tâche  évènementielle.
2  L'entrée/sortie change d'état.
3  La tâche évènementielle est appelée.
4  Dans la section de la tâche évènementielle :
  - Le bloc fonction R_NTPC est appelé.
  - L'heure de l'évènement est enregistrée.
  - Fin

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.