Consulter notre FAQ
SoMachine : Peut-on convertir un projet SoMachine Basic sous SoMachine V4.1 ?
Oui, il est possible de convertir un projet M221 (développé sous SoMachine Basic) sur un contrôleur M241 (SoMachine) ?
Sous SoMachine, dans la fenêtre LogicBuilder, il faut d'abord personnaliser le menu "Fichier" avec le sous-menu "Convertir le projet SoMachine Basic...".
Le projet se convertit dans un premier temps sur un M241 uniquement.
Voir également la FAQ :
Sous SoMachine, dans la fenêtre LogicBuilder, il faut d'abord personnaliser le menu "Fichier" avec le sous-menu "Convertir le projet SoMachine Basic...".
Le projet se convertit dans un premier temps sur un M241 uniquement.
Voir également la FAQ :
FA281100 : SoMachine V4.1 : Comment personnaliser un menu (ajouter un sous-menu) dans SoMachine Logic Builder ?
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus