{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment mettre en oeuvre la synchronisation des événements sous Unity Pro ?

L'objectif est de synchroniser des actions simultanées sur des applications différentes (sorties synchronisées).
Il faut  donc utiliser la commande d'actions simultanées en différents points de l'installation.
Pour cela, procéder comme suit :

EtapeAction
1 Relier le module d'entrée/sortie contenant la sortie à synchroniser à la section de la tâche rapide.
2 Créer une section dans la tâche rapide où :
- Le bloc fonction R_NTPC est appelé.
- Un programme compare la sortie du bloc R_NTPC à l'heure configurée de l'évènement.
- La sortie est activée si les heures sont identiques.
3 Dès la fin de la tâche rapide, le changement d'état de la sortie est envoyé au module d'entrée/sortie.


Remarque :
La précision dépend de la fréquence et de la durée de la tâche rapide.
L'heure n'est vérifiée qu'au moment où la tâche rapide est appelée et la sortie n'est activée qu'une fois la tâche rapide terminée.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus