Dans une application Vijeo Designer, comment obtenir un affichage correct d'un mot double lorsqu'il est incohérent ?
Lorsque la valeur d'un mot double (entier ou flottant) lue dans un automate par l'application Vijeo Designer est incohérente, il est alors nécessaire de modifier l'ordre de transmission des mots des variables 32 bits .
Pour cela au niveau de l'application Vijeo Designer :
- dans le gestionnaire d' Entrées / Sorties, double-cliquer sur l'équipement correspondant au groupe de scrutation de la variable,
- dans le champ " Ordre de mot des doubles mots " choisir " Mot de poids fort en premier " si " Mot de poids faible en premier " est sélectionné ou inversement.
Remarque : ce paramètre dépend de l'automate .
Illustration :