{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Quel est le diamètre des presse-étoupe pour boites XAPM?


XAPM11 / XAPM21 / XAPM14 / XAPM24 / XAPJ11 / XAPJ14 / XAPH1201 / XAPG11 / XAPG1201 / XAPG1501 

  • en standard, les presse étoupes de ces boites sont prévues en  PG16, diamètre de perçage 22,5mm,   
         
  • avec spécification  H29 ( ex: XAPM11H29) les presse étoupes de ces boîtes sont prévues en  ISO 20, diamètre de perçage 20,5mm .
 

XAPM31 / XAPM34 / XAPM44 

 
  • en standard, les presse étoupes de ces boites sont prévues en  PG21, diamètre de perçage 8,3mm,   
         
  • avec spécification  H29 ( ex: XAPM34H29) les presse étoupes de ces boîtes sont prévues en  ISO 25, diamètre de perçage 22,5mm .
 

XAPM54 

 
  • en standard, les presse étoupes de ces boites sont prévues en  PG29, diamètre de perçage 37 mm,   
         
  • avec spécification  H29 ( ex: XAPM54H29) les presse étoupes de ces boîtes sont prévues en  ISO 32, diamètre de perçage 32,5mm
En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.
En savoir plus