{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment tester et mettre en service aisément un variateur LXM28

Le variateur pour moteur synchrone ( brushless ) de référence LX28 peut être piloté par quatre canaux différents

  • via l’afficheur intégré : utilisé en mise en service / dépannage,
  • via les entrées/sorties TOR et analogiques : utilisé en production,
  • via le logiciel SoMove : utilisé en mise en service dépannage,
  • via un bus de communication CanOpen : utilisé en production.
  • via une entrée PTI/PTO : utilisé en production.



Le présent document joint s'attache à communiquer toute information pour une mise en service simplifié de ce variateur  par les 3 premiers canaux : Afficheur intégré, entrées/sorties TOR et analogiques et SoMove

Attention cette fiche considère que :

  • les paramètres sont en réglage usine (cas d’un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur Schneider de référence BCH,
  • le metteur en service sait utiliser l’afficheur intégré (validation, arborescence) et aussi le logiciel SoMove,
  • le metteur en service connait les risques dus à sa machine animée par le moteur.


Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus