{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment caractériser les variateurs de fréquence Altivar générant des harmonique de rang 3 ?

Principe

Tous les systèmes électroniques envoient des harmoniques sur le réseau d'alimentation.

Variateurs de fréquence de la gamme Altivar (ATV)

  • les variateurs alimentés en triphasé envoient des harmoniques de rang 1, 5, 7, 11 ...
  • les Altivar alimentés en monophasé envoient des harmoniques de rang 1, 3, 5 , 7, 11 ...

Précautions

  • si plusieurs ATV mono sont installés entre phase et neutre sur un réseau tri+N, l'harmonique de rang 3 se concentre dans le neutre,
  • si la puissance des générateurs d'harmonique est non négligeable, le calcul de la section du conducteur du neutre devra être modifié.

Cela vous a-t-il été utile ?