En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est l'influence de l'altitude sur le choix et le fonctionnement de l'Altivar?

Les variateurs Schneider de la gamme Altivar ATV12, ATV21, ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 possèdent des caractéristiques de fonctionnement associées à une altitude maximum de 1000m.

Cette limitation est essentiellement due à la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, laquelle défavorise les échanges thermiques entre le variateur et son environnement par manque de fluide et par là-même dégrade la performance du variateur.

Il est alors nécessaire de déclasser avec l'altitude.

Ce déclassement est de 1% par 100m supplémentaire.
Ainsi par exemple, à 2000m, il faudra diminuer la caractéristique puissance des variateurs de 10%.

En cas d'installation d'un variateur au delà de 3000 m , il est nécessaire de contacter Chorus car il existe des variateurs ATV61 ou ATV71 à refroidissement par eau et qui pourraient constituer une solution pérenne et performante si une arrivée d'eau propre est disponible sur le site.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies