Est-il possible d'utiliser un contacteur tétrapolaire (2NO, 2NC) pour faire un inverseur de source monophasé ?
Il n'est pas possible de garantir le fonctionnement correct d'un inverseur de source monophasé construit à partir d'un contacteur tétrapolaire (2O, 2F) car l'actionnement des contacts "O" et "F" n'est pas simultané d'ou risque de court-circuit .
Pour réaliser l'inverseur de sources, il est préférable de choisir un contacteur inverseur complet de référence LC2D ou alors 2 contacteurs simples de référence LC1D montés en inverseur et équipés d'un verrouillage électrique et mécanique.