En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est l'influence de la température sur le choix et le fonctionnement du variateur ATV71 ?

Les  variateurs de vitesse Altivar ATV61 et ATV71 sont conçus pour fonctionner dans un domaine de température compris entre -10°C et 50°C s'ils sont installés correctement et si leur fréquence de découpage est de 4 kHz ( réglage usine).

Ces variateurs doivent être déclassés en puissance s'ils doivent être utilisés en deçà de -10°C et au delà de 50°C et / ou s'ils sont utilisés avec certaines fréquences de découpage et/ou s'ils ne sont pas installés de façon à favoriser leur ventilation.

Attention
Les variateurs ATV71Hxxx ne peuvent être déclassés en puissance qu'entre 50°C et 60°C, au delà de60°C, leur fonctionnement n'est plus garanti.

Déclassement pour température supérieure à 50°C

Il est plus simple et plus économique de déclasser un variateur de vitesse plutôt que d'installer une climatisation dans cette armoire.

Pour déclasser un variateur ATV61 ou ATV71 entre 50°C et 60°C, pour certaines références, il est nécessaire d'ajouter un kit de ventilation contrôle :

- ATV61HD18M3X, ATV61HD22M3X, ATV61HD22N4, ATV71HD18M3X, ATV71HD22M3X, ATV71HD22N4 ==> VW3A9404,
- ATV61HD30N4, ATV61HD37N4, ATV71HD30N4, ATV71HD37N4  ==> VW3A9405,
- ATV61HD30M3X à ATV61HD45M3X, ATV71HD30M3X à ATV71HD45M3X  ==> VW3A9406,
- ATV61HD45N4 à ATV61HD75N4, ATV71HD45N4 à ATV71HD75N4 ==> VW3A9407.

Les précautions à respecter pour déclasser ces variateurs sont expliqués en détail dans le document joint en bas de ce dossier. Ce document tient aussi compte de la fréquence de découpage et du type d'installation du produit.


Exemple
Pour alimenter un moteur de 3kW situé dans un environnement climatique de 60°C, fréquence de découpage 4kHz ( réglages usine).
Ce moteur doit être alimenté par un variateur disposant d'une réserve de puissance d'au minimum 20%, soit un variateur de 3,6kW, le premier variateur possible catalogué est de 4 kW.

Déclassement pour température inférieure à -10°C

Pour les températures inférieures à -10°C, la seule solution réside en l'installation d'une résistance chauffante dans l'armoire et d'un ventilateur pour brasser l'air; cette solution est économique.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
ATV71 guide installation.pdf [4.62 MB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies