Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment déterminer la dissipation thermique d'un variateur à partir de son intensité mesurée par appareil TRMS ?
Les catalogues Schneider fournissent généralement l'information de dissipation thermique de ses variateurs pour leur fonctionnement à charge nominale.
Lorsque les variateurs ne fonctionnent pas à charge nominale, il est possible d'estimer cette dissipation par l'utilisation d'une formule issue de l'expérience, non inscrite dans le catalogue et d'ailleurs valable pour tous les produits d'électronique de puissance.
Cette formule est : 5 watt par ampère et par phase.
Il est alors nécessaire de mesurer l'intensité en sortie du variateur, cette mesure de courant non sinusoïdal ne pouvant s'effectuer qu'avec une appareil de type TRMS ( True Root Mean Square) seul capable de mesurer la valeur efficace des courants générés par un variateur de vitesse.
Une appareil classique (ferro-magnétique) ne peut mesurer que le courant d'harmonique rang 1.
Cela vous a-t-il été utile ?