Comment faire une commutation de consigne sur ATV12 mais aussi sur ATV11....A ou ATV11....E327 ?
Le variateur de vitesse ATV11 a été commercialisé jusqu'en 2010, il est maintenant remplacé par le variateur ATV12.
Il s'agit de variateurs économiques pour entraînement de moteur de faible puissance (0,18 de 2,2 kW), alimentation monophasé ou triphasé mais seulement jusqu'à 230V.
Commutation de consigne sur ATV12
Le principe de la commutation de consigne sur ATV12 est le suivant : quelque soit le type de canal commande (CD1) ou consigne ( FR1) qui aura déjà été choisi (bornier, local, commande HMI, modbus), il sera possible de les forcer à tout moment par une des entrées LIh à L4h.
La procédure est la suivante :
-
Menu FULL ==> CTL ==> FLO = L1H à L4H,
-
Menu FULL ==> CTL ==> FLOC = AI1 ( commande par entrée analogique) ou LCC (commande par afficheur déporté) ou AIU1 (commande par afficheur intégré).
Exemple
Si FLO = L3H et FLOC = A1U1, dès que L3h sera à un, la commande et la consigne du variateur seront déterminées par l'afficheur intégré.
Commutation de consigne sur ATV11....A ou ATV11....E327
La commutation de consigne sur ATV11****A ou ATV11****E327 peut être effectuée de deux façons différentes :
-
par un paramètre de configuration : paramètre LSR,
Menu Fun ==> LSR = LOC , la consigne sera issue du potentiomètre en face avant du variateur,Menu Fun ==> LSR = TER , la consigne sera issue de l'entrée analogique AI1.
-
par une entrée logique de type LIx,
Menu FUN ==> SSr = nO : Non affectée : la consigne est donnée selon la configuration de LSr,LI1 : Entrée logique LI1,
LI2 : Entrée logique LI2,LI3 : Entrée logique LI3,
LI4 : Entrée logique LI4.
Attention
Cette fonction est incompatible avec la fonction PI.