{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
HMIGTU : Quel câble utiliser entre un TSX37 ou TSX57 (prise TER ou AUX) et un Magelis HMIGTU (HMIG3U ou HMIG5U) ?
La référence du câble de liaison entre un automate TSX37 (MICRO) ou TSX 57 (PREMIUM)  sur la prise TER ou AUX (mini-DIN femelle 8 contacts)
et un terminal de dialogue Magelis HMIGTU (c'est à dire sur un boîtier HMIG3U ou HMIG5U)  est défini en fonction du type de liaison choisie :
  • Pour un liaison RS485 (Unitelway ou Modbus) du port COM1 :
    • XBTZ9780 (2,5 m) ou XBTZ9782 (10 m)
  • Pour un liaison RS232 (Unitelway ou Modbus) du port COM2 :
    • TSXPCX1031 (2,5 m)
Cordons

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: