Non, les transformateurs du type ABT7xxxx, ABL6xxx ou ABT7xxx ne sont pas réversibles.
Exemple : la référence ABL6TS02B a une tension primaire de 230 ou 400 VAC et une tension secondaire de 24 VAC. Il n'est pas possible d'alimenter le transformateur en 24 VAC pour avoir en sortie une tension 230 ou 400 VAC.
Solution :
Il existe dans la gamme Schneider des autotransformateurs réversibles, 230/400 VAC ou 400/230 VAC en monophasé ou triphasé à partir de 2.5 kVA, jusqu'à 250 kVA.
(voir le catalogue distribution électrique)
Publié pour:Schneider Electric France