{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
En régime de neutre IT, comment éviter l'activation du disjoncteur ou du contrôleur d'isolement dûe à un variateur ATV28 ?

Constat

Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV28 peut être sujette aux aléas suivants :

  • Le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,

  • Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.

Solution

Pour les variateurs de petit calibre, la perturbation de type radio-perturbation créée par un variateur de petit calibre n'est pas forcément pénalisante au regard de celle créée par la disjonction, en ce cas, il faut essayer de déconnecter les dispositifs qui sont censés éliminer la perturbation radio mais qui génère des dysfonctionnements sur les protections disjoncteur ou contrôleur d'isolement.

Les ATV28 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre

Méthode

Il faut couper, avec une pince coupante, le cavalier (jumper) situé sur la gauche de l'ATV28.

Attention

Il s'agit d'une opération irréversible sur ce variateur (qui n'est plus commercialisé).

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: