Pourquoi le voyant HALT du Premium Unity est-il allumé ?
Cela indique le passage en mode HALT*de l'automate.
L’automate Premium Unity passe en HALT* par les actions suivantes :
Le mode HALT*est signalé :
*HALT : Le contrôleur a détecté une application ou une erreur système et a interrompu l'exécution de l'application.
L’automate Premium Unity passe en HALT* par les actions suivantes :
- utilisation de l’instruction HALT*,
- débordement du chien de garde,
- erreur d'exécution du programme (division par zéro, débordement,...) si le bit %S78 est positionné à 1.
Le mode HALT*est signalé :
- sous Unity Pro en mode connecté par l'indication HALT*(en rouge) dans la barre d'état .
- par le clignotement simultané des voyants ERR et RUN du processeur.
*HALT : Le contrôleur a détecté une application ou une erreur système et a interrompu l'exécution de l'application.