{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Pourquoi les références de variateurs ATV61 et ATV71 sont identiques pour des entrées mono ou tri sous 200/240V ?


Les références des variateurs de vitesse ATV61 sont identiques pour les tensions d'alimentation monophasée en 220-240VAC ettriphasée 220-240VAC.
Cependant, le moteur alimenté par le variateur devra être déclassé en puissance.

Exemple :

Le variateur de référence unique ATV61HU15M3 est prévu pour alimenter :
  • un moteur monophasée 220V-240V depuissance de 0.75kW,
  • un moteur triphasée 220V-240V de puissance de 1.5kW.

Le raisonnement est identique pour les variateur ATV71.....M3.

Remarques

Le raccordement des variateurs en monophasé s'effectue entre les bornes R/L1 et S/L2.
Le moteur se raccorde sur les bornes U/T1, V/T2 et W/T3.

Cela vous a-t-il été utile ?