Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Combien de contacts auxiliaires de signalisation de fusion fusibles est il possible d'installer sur les GS1/GS2 et pour quels fusibles ?
Il est possible d'équiper les interrupteurs-sectionneurs de référence GS1 ou GS2 par des fusibles à percuteurs (format NFC et DIN).
Pour que les percuteurs soient efficaces, les interrupteurs-sectionneurs GS1 ou GS2 doivent disposer d'un dispositif mécanique permettant d'actionner un contact sec si un seul des fusibles est activé.
Les fusibles de type BS n'existent pas en version avec percuteur
Il est possible d'associer un deuxième contact de fusion fusible de référence GS1AF pour un même GS1/GS2 , pour ceci, consulter le dossier suivant : Deuxième contact de fusion fusibles pour un GS1 - GS2
Cela vous a-t-il été utile ?