Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de changer l'échelle des entrées analogiques des variateurs ATV31 et ATV312 ?


Les caractéristiques des entrées AI1, AI2 et AI3 des variateurs de vitesse ATV31 et ATV312sont détaillées ci-après :


 


 


Entrées analogiques AI1 et AI2


Ces entrées analogiques sont figées en 0-10V pour l'entrée AI1 et -10V / +10V pour l'entrée AI2.

La seule possibilité réside en la modification des seuils Haute Vitesse (HSP) et Basse Vitesse (LS la vitesse min LSP et la vitesse max HSP.

 

Entrée analogique AI3
 


 Il est possible de redéfinir l'échelle de l'entrée AI3 en définissant les paramètres CrL3 et CrH3 :
 



 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?