En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Est-il possible de raccorder un capteur 4 fils ou 2 fils 4-20mA sur un variateur ATV312 (ATV31) ?

Oui, il est possible de raccorder un capteur 4 fils 4-20mA ou 2 fils 4-20mA sur un variateur ATV31 ou ATV312.

Capteur 2 fils, 4-20mA


Il est nécessaire d'alimenter la boucle de courant.

La borne +24V d'alimentation du variateur  ATV peut être utilisée. Le +24V doit être raccordé sur capteur pendant que l'autre fil du capteur devra être raccordé sur "Al3".
  • + 24V du variateur avec le premier fil du capteur,
  • le deuxième fil du capteur sur la borne AI3 du variateur.

Capteur 4 fils, 4-20mA


L'alimentation de la boucle est assurée par le capteur, ce capteur doit néanmoins être alimenté en 24VDC ( 2 des 4 fils) mais cette alimentation doit être extérieure.

  • les bornes +24 et 0 de l'alimentation extérieure doivent être raccordées aux bornes d'alimentation du capteur,
  • les 2 conducteurs du capteur seront reliés aux bornes "Al3" et "Com" du variateur ATV31 ou ATV312.

Schneider Electric France

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies