Comment résoudre le défaut OBF d'un variateur de fréquence ATV11, ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?
Si la tension du bus continu du variateur dépasse le seuil de tension permis pour l'intégrité des condensateurs de puissance du bus continu, le variateur indique alors le défaut OBF et laisse le moteur en arrêt roue libre.
Pour pallier la durée d'arrêt qui peut être très importante, plusieurs solutions sont possibles :
-
augmenter la rampe de décélération,
-
adapter la rampe de décélération,
-
installer une résistance de freinage.
Augmenter la rampe de décélération
L'excès d'énergie dûe à l'inertie charge les condensateurs suffisament lentement pour que leur décharge naturelle reste prépondérante, ce qui évite au bus continu d'atteindre le seuil critique de tension permis.
Le paramètre à configurer est DECELERATION (DEC) accessible sous le menu REGLAGE (SET) :
- Menu Réglages (SET) => DECELERATION = Valeur souhaitée.
Pour que la valeur de décélération soit respectée, il est nécessaire que l'arrêt soit configuré sur arrêt rampe :
- Menu CONFIGURATION ARRET (Stt) => Type d'arrêt (Stt) = arrêt rampe (rmp).
Arrêt freiné par adaptation de rampe
Lorsque le seuil de tension critique est atteint et si le variateur est configuré en Arrêt freiné par adaptation de rampe, le variateur ne freine plus la charge qui passe alors en "roue libre", il n'y a plus d'excès d'énergie à absorber, les condensateurs ne sont plus chargés et au contraire ils se déchargent, la tension du bus continu diminue alors jusqu'à atteindre un seuil minimum à partir duquel est à nouveau autorisé l'arrêt freiné sur rampe.
La charge est arrêtée par une succession d'arrêt freiné et d'arrêt en roue libre, le freinage est optimisé mais sa durée est variable si l'inertie de la charge évolue constamment.
Pour obtenir ce type d'arrêt :
- dévalider l'arrêt sur rampe,
Menu CONFIGURATION ARRET (Stt) => Type d'arrêt (Stt) = Arrêt roue libre (nSt) ou Arrêt rapide ( fSt) ou Inject. DC ( dCi).
- configurer le type de rampe,
Adapt.rampe DEC. (brA) = Oui (yes).
Arrêt freiné par résistance de freinage
L'énergie supplémentaire est transmise à la résistance de freinage et est dissipée par effet Joule.
Si la résistance de freinage est correctement dimensionnée, la charge est arrêté suivant la durée configurée par la paramètre rampe de décélération et ce, quelque soit la charge.
Le câblage de la résistance est à réaliser entre PA et PB.
Réglages
- ll suffit que l'arrêt soit configuré sur arrêt rampe :
Menu CONFIGURATION ARRET (Stt) => Type d'arrêt (Stt) = arrêt rampe (rmp). - Vérifier que l'adaptation rampe soit dévalidé :
Adapt.rampe DEC (brA) = Non (no).