Quelle offre remplace les commutateurs à cames XBCD ?
Equivalence commutateur à cames XBCD :
- Cette gamme XBCD obsolète proposait des produits standards catalogués ainsi que des grilles de fabrication correspondantes.
- L’usine ne dispose plus des grilles de fabrication correspondantes.
Orientation vers la gamme actuelle
- Les clients doivent désormais être orientés vers la gamme Harmony K (K1S / K2S)..
- Il faut donc concevoir un nouveau produit spécifique Harmony K, en s’appuyant sur :
- soit la grille d’origine XBCD (si disponible),
- soit une nouvelle grille spécifique à créer selon les besoins du client.
Informations manquantes pour recréer le produit dans la gamme K*S
À renseigner dans le document "Grille vierge avec exemple K1 / K2" :
- Nombre de positions
- Angles de commutation (30°, 45°, 60°, 90°, etc.)
- Position des contacts selon les angles
- Type de marquage (étiquette, marquage des angles, etc.)
Si le client possède la grille de fabrication XBCD d'origine, nous n'avons qu'à "transposer" celle-ci sur la grille de fabrication spécifique Harmony K (K1S_K2S) jointe à la FAQ (document intitulé "Grille vierge avec exemple K1K2 document")
Si le client ou Schneider ne possède pas l’ancienne grille de fabrication, il faut donc refaire une nouvelle grille de fabrication spécifique depuis la gamme actuelle Harmony K (K2S) suivant le besoin client
Vous avez également, à votre disposition, un configurateur de commutateurs à cames spécifiques depuis notre site Internet:
https://www.se.com/fr/fr/work/products/industrial-automation-control/tools/camswitch-configurator.jsp