Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la longueur de câble maximale des boucles de surveillance (S11-S12, S21,S22) de l' XPSAK_ ?
Résistance des boucles de surveillance
Les modules Preventa élaborent eux-même leur propre tension de polarisation des entrées et elles sont différentes d’une entrée à l’autre.
Schneider caractérise les boucles de surveillance de ses modules Préventa par une résistance ohmique à ne pas dépasser sous peine d’effondrer la tension fournie par le module lorsque l’arrêt d’urgence est éloigné.
Avantage
Permet d’éviter les court-circuits entre les entrées, ainsi dans le cas du module Preventa XPSAF, si la polarité S11 est détectée sur la borne S22, alors le module Preventa se repliera en sécurité.
Contrainte
Il est nécessaire de vérifier si l’AU à surveiller n’est pas trop éloigné afin de ne pas effondrer la tension d’alimentation des modules.
Le client doit calculer la longueur de câble en fonction de la résistance linéique du câble qu’il met en œuvre. Plus la section est élevée, plus la résistance linéique est faible et permet de distance importante.
Attention, pour certains type d’appareil comme les interrupteurs magnétiques codés par exemple, il faut tenir compte de la résistance interne des produits.
Exemples de calculs de longueur maximale des voies d'entrées vis à vis du module XPSAK
La résistance des entrées du module XPSAK ne doit pas excéder 28 ohms.
- Câble H07RNF : câble de classe 5 conforme à la norme NF C 32-013 et CEI 228.
- Pour une section de 1,5mm2, la résistance linéique maximale de l'âme cuivre nu à 20°C est de 13,3 ohms/km.
- La longueur maximale du câble si la RLmaxi = 28 ohms (hypothèse) est de 2,10kms (car 28/13,3=2,10) .
- La position théorique de l'arrêt d'urgence est à 1,05kms (car 2,10/2=1,05).
- La position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) est de 20% inférieure, donc à 0,840 kms.
- La longueur maximale du câble si la RLmaxi = 28 ohms (hypothèse) est de 2,10kms (car 28/13,3=2,10) .
- La position théorique de l'arrêt d'urgence est à 1,05kms (car 2,10/2=1,05).
- La position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) est de 20% inférieure, donc à 0,840 kms.
- Câble U1000R2V : câble de classe 2 conforme à la norme NF C 32-013 et CEI 228.
- Pour une section de 1,5mm2, la résistance linéique maximale de l'âme cuivre nu à 20°C est de 12,1 ohms/km.
- La longueur maximale du câble si la RLmaxi = 28 ohms (hypothèse) est de 2,31kms (car 28/12,1=2,31).
- La position théorique de l'arrêt d'urgence est de 1,15kms (car 2,31/2=1,15 kms).
- La position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) est de 20% inférieure, donc à 0,920 kms.
- La longueur maximale du câble si la RLmaxi = 28 ohms (hypothèse) est de 2,31kms (car 28/12,1=2,31).
- La position théorique de l'arrêt d'urgence est de 1,15kms (car 2,31/2=1,15 kms).
- La position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) est de 20% inférieure, donc à 0,920 kms.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: