Comment interpréter l'erreur A320 d'un Lexium05 ?
Signification de l'erreur A320
Il s'agit de l''erreur de poursuite de position.
En effet, l'écart de positionnement admissible maximal entre les positions du codeur est surveillé de façon cyclique. Une erreur est générée en cas de dépassement de la limite.
Comment régler l'écart de positionnement admissible
L'erreur de poursuite peut-être réglée sous Powersuite au paramètre p_MaxDifToExtEnc : Ecart max. admissible des positions du codeur.
L'écart de positionnement actuel peut être lu à l'aide du paramètre '_p_DifToExtEnc'. La valeur par défaut correspond à une demi-rotation du moteur.
La valeur maximale correspond à une rotation du moteur (elle ne doit pas être supérieure pour des raisons de sécurité).
Remarque
Si l'erreur persiste malgré le réglage maximum admissible, alors il est nécessaire de vérifier que l'inertie mécanique et les frottements ne sont pas trop importants. Dans certains cas, des perturbations électriques peuvent engendrer ce type de défaut.
Publié pour: Schneider Electric France