- ACC : durée entre de 0Hz et FrS.
FrS est la fréquence nominale du moteur lue sur la plaque signalitique et qui doit être reportée dans le menu DRC paramètre FrS.
Attention : Il ne s'agit donc pas de la durée entre LSP et HSP.
- DEC : durée entre la fréquence nominale du moteur FrS et 0Hz.
Il existe plusieurs types de rampes ( paramètre rPt ):
- linéaire,
- de forme S,
- de forme U,
- de forme personnalisée.
La rampe la plus utilisée est la rampe linéaire d'ailleurs configurée par défaut , les durées d'accélération et de décélération sont proportionnelles à la fréquence.
Exemple
Pour une accélération ACC de 10 secondes, la durée nécessaire pour obtenir un changement de consigne de 20 Hz jusqu'à 50 Hz sera de 6 secondes.
Pour une décélération DEC de 20 secondes, la durée nécessaire pour obtenir un changement de consigne de 50 Hz vers 25 Hz sera de 12 secondes.
Pour les rampes non linéaires, il est possible de paramétrer les différentes durées correspondant à des parties de ces courbes.
Remarque :
Une seconde rampe d'accélération AC2 et de décélération DE2 peut être définie par configuration et activée par un évènement du type :
- commutation par entrée logique,
- par la communication (bus ou réseau),
- par un seuil de fréquence.